This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430F6779A:MSP430晶振选择

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/867936/webench-tools-msp430f6779a-msp430-crystal-selection

器件型号:MSP430F6779A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

               应用报告《MSP430 32kHz 晶体振荡器》(SLAA322D)中的2.1节计算有效负载电容。

1)    从计算“Crystal 需要”中,为什么使用12pF? (通常晶振负载电容标准为12.5pF)

2)    请参阅主题1)、那么我们是否应该为 MSP430选择具有12pF 的晶体负载电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、对于 F6779A、它有一个内部电容器、默认电容器为1pF。

     在 SLAA322D 中、典型负载电容为6pF 至15pF。 选择12pF 的原因只是为了计算。

    我还为您查看了一些数据表、对于某些器件、内部电容器可以为12pf、有些可以为12.5pf。 如果您希望获得 精确 的频率、 我建议您遵循振荡器数据表。

     伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    那么、我还有其他一些问题、

    1.我还按照应用报告 《MSP430 32kHz 晶体振荡器》(SLAA322D)进行计算。是否可以确认,我计算错误?(晶体具有12.5pF 的负载电容,XCAPx=0)

     2.请参考方法1中的第1项、该方法没有使用1pF (XCAPx =0)、因此对于集成的有效负载电容1pF、我们是否需要1pF 的使用计算?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对。

    2.是的、您需要将其纳入计算中。 它们都直接连接到 GND。 很抱歉,我犯了个错误。 F6779A 的默认电容器为12pF。 因此、如果您不更改该寄存器、则内部电容器为12pF。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考上述问题、

    1. 我计算出的值是否错误?( 晶体具有12.5pF 的负载电容、XCAPx=0)

     回答  正确。

    2. 我们是否需要1pF 的使用计算?  (XCAPx =0)

    答案   是的、您需要将其纳入计算中。  

    那么、您能不能建议、

    如何计算 与集成有效负载电容1pF (XCAPx =0)一起使用时的有效负载电容(CL1和 CL2)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果负载电容应为12.5pF、CL2 = CL1 =(2 x 12.5)- 2 - 2 x 1 = 21pF

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     计算得到21pF、但制造商的电容为18pF 和22pF、以此类推

    1. 应该选择哪一个18pF 或22pF 电容?

    2.请参考问题1、为什么选择该值?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要说、请参阅振荡器数据表、以判断18pF 或22pF 的接近频率是否更接近32.768kHz。

    如果您真的不关心频率精度、一切都可以。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压将是如此

    如果负载电容应为12.5pF、CL2 = CL1 =(2 x 12.5)- 2 - 2 x 1 = 21pF。

    但我尝试进行分频并获得不同的结果、因此请再次讨论计算方法  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算是正确的。 我的错误。

    感谢您的关注。

    伊斯天