主题中讨论的其他器件:TPS23754、 TPS23753A、 TL431
可能涉及的对象。
大家好、我是 HS。
我设计了使用 TPS23754和参考 PMP6812的 PoE PD 电路。
我有关于 PMP6812的一些问题。
由于我不熟悉此 PoE 设计、请耐心地向我解释并尽可能详细地利用我的知识。
感谢您提前付出的努力。
1.《公约》
我已经读取 VC 是芯片中 DCDC 控制器的偏置电压 TPS23754。 但它来自三级绕组。
1-1. 我想知道为什么 VC 是从三级绕组导出的?
1-2 D13、R7和的作用是什么? C22.
当变压器中具有三级绕组的信号时、I assume R7和 C22使 LPF 能够抑制电压尖峰。 我是对的吗?
如何计算这些 RC 的值?
1-3. R8、R9、R10的用途是什么?
尤其是、我对 R9和 R10感到困惑、因为我无法确定哪一个用于电流感应、但我假设 R10是电流感应电阻器。
2.反馈
2-1我想知道 C24、R16、R12的作用。 如何计算它们的正确值?
2-2. 我已读取 VB 为5.1V。 如果我将 LED 连接到 VB 以显示"Power on" LED、是否正常? 或者应该将 LED 连接到 V_OUT (=12V)吗? 哪一个更好?
2-3. 基本上、我不理解 U3是如何工作的。 这个论坛和数据表说这是反馈电路、但您是否会进一步细分?
2-4. 光耦合器(U2)在效率方面是否发挥着关键作用? 我的意思是、如果我们使用比 TCMT1107更好的光耦合器、我们能否最大限度地提高效率?
此外、请告诉我您如何为 U2设置 RCS
2-5. 我阅读了有关 BLNK 的数据表、因此称为消隐、但它是一个"HM..." 你可能认为我不知道比赛是怎么进行的、你是对的、哈哈、但我们是对的、
您是否会解释什么是消隐、为什么它很重要以及它是如何工作的?
OR-ing
我尝试找到有关此直流插孔电路的信息。
我阅读了一些应用报告和数据表、包括 SLVA306A、但它们都与此设计不同。
你会给我启迪吗? 这里发生什么事了?