This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21112:PMP21112

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PMP21112, PMP9774, PMP11769
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/865190/pmp21112-pmp21112

器件型号:PMP21112
主题中讨论的其他器件:TAS3251PMP9774PMP11769

你好。

当我将 TAS3251与 PMP21112升压转换器结合使用时、哪个信号连接到 PMP21112评估板的 PWM 跟踪输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Landgraf 先生、您好!

    我看不到 TAS3251直接生成 PWM 信号来控制升压转换器的输出电压;
    这 将需要一些额外的电路。 此处可使用输入 AF 包络的峰值检测进行调制
    PMP9774的输出显示了这种方法。

    PMP11769显示了一个具有双升压加2个 TAS3251的解决方案、但是没有实现 AF 包络跟踪。

    此致、Bernd Geck