This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010026:如何使用通用示波器评估通信质量

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010026, TIDA-01630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/862141/tida-010026-how-to-evaluate-communication-quality-with-general-oscilloscope

器件型号:TIDA-010026
主题中讨论的其他器件: TIDA-01630

大家好!大家好

我们使用 SN65hvd3088ed 通过 tamakawa encoder.Communication 实现 RS485通信、波特率为2.5M。我们需要评估电缆长度对通信质量的影响。 我们希望通过测试、我们可以知道使用电流电缆时系统的最大通信距离。TIDA-010026描述了通信质量可以通过眼图评估接收信号的质量、但示波  器没有眼图功能。 我们能否通过 VA 和 VB 波形对其进行分析?

我们构建了测试系统、如下图所示。

编码器端10米电缆的信号波形

编码器端50m 电缆的信号波形

下图中的紫色线是 VA-VB

   SN65hvd3088上50m 电缆的信号波形

下图中的紫色线是  VA-VB

4.总结

当电缆较长时、信号波形会严重失真。

    编码器 或 芯片3088处的波形不同。

VA-VB  大于 200mV

我们如何评估通信的稳定性裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从示波器图上显示的单端信号中、您可以看到 Tamagawa 编码器终端选项、这会导致失真。

     

    在这里、您可以看到如何更改端接以及这对信号有什么影响。 TI 设计 TIDA-01630第3.2.2.2节对此进行了说明

     

    如果示波器上没有无限持久性选项、则很难评估信号的数据完整性、这几乎是不可能的。

    您可以进行一些快照测量、对信号进行良好的假设、但使用它来定义信号的质量、我不建议这样做。

     

    许多新示波器都具有此功能、一个示例是"请参阅链接"。