主题中讨论的其他器件: TIDA-01630
大家好!大家好
我们使用 SN65hvd3088ed 通过 tamakawa encoder.Communication 实现 RS485通信、波特率为2.5M。我们需要评估电缆长度对通信质量的影响。 我们希望通过测试、我们可以知道使用电流电缆时系统的最大通信距离。TIDA-010026描述了通信质量可以通过眼图评估接收信号的质量、但示波 器没有眼图功能。 我们能否通过 VA 和 VB 波形对其进行分析?
我们构建了测试系统、如下图所示。
编码器端10米电缆的信号波形
编码器端50m 电缆的信号波形
下图中的紫色线是 VA-VB
SN65hvd3088上50m 电缆的信号波形
下图中的紫色线是 VA-VB
4.总结
当电缆较长时、信号波形会严重失真。
编码器 或 芯片3088处的波形不同。
VA-VB 大于 200mV
我们如何评估通信的稳定性裕度。