This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1018-Q1:ADS1018-Q1

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781414/tina-spice-ads1018-q1-ads1018-q1

器件型号:ADS1018-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIADS1118

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

非常感谢您迄今提供的支持。 我们正在处理以下一项要求。  

我们已使用 ADS1118连接热电偶 K 型。 我们的测量范围为0至300°C 电子器件将暴露在0°C 至75°C 的工作环境中。  

我们预测该块的误差预算。 电路已连接以供参考。  

在电路2 x 1M 中、电阻器处于上拉和下拉 状态。 两个499欧姆的低通滤波器电阻。  

现在考虑电阻器的容差和 PPM 如何计算热核电压到 ADC 输入的偏差? 我们能否在 TINA 中对此进行仿真。  

我能不能用。 建议进行计算以预测电阻器将如何影响热电偶 mV o/p 至 ADC I/P? 这些是无源组件误差。  

现在、该芯片的内部基准值是多少? 我无法在数据表中找到这一点。  

我想根据 ADC I/p 上的输入电压来预测 ADC 计数  

如果由于电阻器容差,热电偶 mV 会出现偏差,则需要对此进行预测。 PL 指南。  

您能否执行以下操作: 有关此问题的帮助?

此致、

模块

e2e.ti.com/.../S49_2D00_Heater-Controller_2D00_TC.pdf