Other Parts Discussed in Thread: PMP30600-TH, LM5146, LM5146-Q1-EVM12V
主题中讨论的其他器件: LM5146、 LM5146-Q1-EVM12V
大家好、我需要一个输入范围为10V-75V、可输出5V 10A 电流的设计(对于放大器、此设计还需要更多)。 能否为 PMP30600-TH 的参考设计应用75V 连续输入?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PMP30600-TH, LM5146, LM5146-Q1-EVM12V
大家好、我需要一个输入范围为10V-75V、可输出5V 10A 电流的设计(对于放大器、此设计还需要更多)。 能否为 PMP30600-TH 的参考设计应用75V 连续输入?

尊敬的 Electronx:
感谢您使用 e2e 论坛。
我不建议在输入电压为75V 的情况下连续运行 PMP30600设计。
FET 和多个输入电容器的额定电压均为80V 最大值、这会留下很小的裕度、并可能导致电压尖峰出现故障。
此外、在开关频率为100kHz 的情况下、L2电感器上可能存在强纹波电流。
降压控制器 LM5146本身仍然适合这些规格、因此我建议在连续施加75V 输入电压之前修改设计。
关于不同的 FET 和输入电容选择、相应产品页面上有一个 LM5146-Q1-EVM12V PCB、其输入额定值(Vin 14-85V)更大。 最大负载电流较低、因此 不应在没有更改的情况下实施此设计、但它可能提供额外的基准。
https://www.ti.com/product/LM5146#design-tools-simulation
如果还有其他问题、请告知我。
此致、
Niklas