主题中讨论的其他器件: TIDA-00951、 UCC28951
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们需要使用 UCC28950 IC 设计400V 至可变 PSFB 直流电源。
要求-
输入:350 - 420VDC (PFC 级之后)。
输出:36V - 60VDC。
电源- 2kw。
以下 隔离变压器能否用于 TIDA-00951 设计中使用的 Wurth 的此必需设计中。
https://katalog.we-online.de/ctm/datasheet/750343382.pdf
如果是、那么主连接和辅助连接可能是什么。
提前感谢。
此致、
Raj