This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82150:TPS82150

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, TIDA-01405
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/845209/webench-tools-tps82150-tps82150

器件型号:TPS82150
主题中讨论的其他器件: TIDA-01405

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

根据 TIDA-01405设计的定义、TPS82150可用作负电压源。

但是、仿真模型(适用于 TINA 和 PSPICE)不适用于此拓扑。

请建议如何针对 TIDA-01405中所述的负电压源进行此仿真。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitaliy、

    这些型号的接地引脚硬接地。  这些模型将不会模拟反相降压/升压拓扑。  让我看看是否可以修改它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitaliy、

    我们已经为他们提交了模型请求。  通常需要几周时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

       这是最新的更新。 该模型正在开发中。 请在10月31日的 TPS82150产品网页上查看型号的可用性。 我们现在将关闭机票。

    此致、

    Gerold