请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82150 主题中讨论的其他器件: TIDA-01405
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
根据 TIDA-01405设计的定义、TPS82150可用作负电压源。
但是、仿真模型(适用于 TINA 和 PSPICE)不适用于此拓扑。
请建议如何针对 TIDA-01405中所述的负电压源进行此仿真。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
根据 TIDA-01405设计的定义、TPS82150可用作负电压源。
但是、仿真模型(适用于 TINA 和 PSPICE)不适用于此拓扑。
请建议如何针对 TIDA-01405中所述的负电压源进行此仿真。
提前感谢您。