This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:可以使用哪些工具和 Launchpad 对 MSP430F5132 MCU 进行编程?

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, MSP430F5132, MSP-EXP430FR5739, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/859743/tida-010042-what-tools-and-launchpad-can-i-use-to-program-msp430f5132-mcu

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: MSP430F5132MSP-EXP430FR5739MSP430FR2433

复制 TIDA-010042参考设计以实现太阳能充电控制器。 该代码可在网站上找到、因此我可以使用什么 Launchpad 对 MSP430F5132器件进行编程? 我找不到 MSP430F5132器件已安装的 LaunchPad。 此外、如果您可以清楚地解释该过程、 我不熟悉`s 的 MSP 系列 MCU。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    您可以使用 MSP MCU 编程器和调试器 对器件进行编程和调试。 设计套件和评估模块也可在下一页找到。

    https://www.ti.com/product/MSP430F5132/toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用具有不同 MCU 的 LaunchPad 是否不起作用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    它应该起作用。 任何  具有 eZ-FET Lite 或 eZ-FET 板载 LaunchPad (详细信息)都可用于 MSP430器件的调试器。 您可以将板载 JTAG 或 SBW 引脚的跳线连接到 MSP430器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我可以不使用 MSP430F5132而是使用 MSP-EXP430FR5739板及其板载 MCU 吗? 它是否能够在 TIDA-010042设计中执行相同的功能? 因为我目前已经有了它。 参考设计中提供的软件是否会通过 Code Composer Studio 直接传输? 您能否详细了解从 TI 网站下载代码并将其导入到 Code Composer Studio 中的过程?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法直接在 FR5739上使用 TIDA-010042的代码。 如果需要、您需要确认 FR5739支持 F5132上使用的函数。 但您仍需要手动修改源代码以移植 FR5739。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 MSP430FR2433 Launchpad、我只需断开跳线 SBWTDIO 和 SBWTCK 并将这些引脚连接到 MSP430F5132上的相应引脚即可? 这是否允许我上传 MSP430F5132并对其进行编程?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请连接3V3和 GND。 那么它应该起作用。