主题中讨论的其他器件: TIDA-00476
您好!
该设计 TIDA-00121。如前所述、TI 可以将 LED 驱动 电流提高到1.1A。
我们需要高达2A 的 LED 驱动电流。
请建议这两种情况所需的硬件更改。
谢谢、此致
Gangadhar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
该设计 TIDA-00121。如前所述、TI 可以将 LED 驱动 电流提高到1.1A。
我们需要高达2A 的 LED 驱动电流。
请建议这两种情况所需的硬件更改。
谢谢、此致
Gangadhar
您好、Gangadhar、
要在不更改代码的情况下将电流更改为2A、您需要将电流感应电阻器 R2更改为0.24欧姆。 但是、这会导致过多的功率损耗(1W)。 为了降低功率损耗、最好将其更改为低于0.1欧姆的值、并修改代码以调节 LED 电流。
最重要的是、您应该重新设计由 C7、L2、Q5、D1和 C8组成的升压功率级。 Q5针对该电流的额定值足够大、您无需更改它。 但是、应使用 http://www.ti.com/lit/an/slva372c/slva372c.pdf 中所述的升压功率级设计公式重新计算所有其他组件
此致、
Salil