This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00121:需要更改硬件

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00121, TIDA-00476
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/855842/tida-00121-hardware-changes-required

器件型号:TIDA-00121
主题中讨论的其他器件: TIDA-00476

您好!

该设计 TIDA-00121。如前所述、TI 可以将 LED 驱动 电流提高到1.1A。

我们需要高达2A 的 LED 驱动电流。

请建议这两种情况所需的硬件更改。

谢谢、此致
Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangadhar、

    请查看 TIDA-00476以了解更简单的实现方式。 在此设计中、同一功率级用于任一方向的功率流。 因此、我们可以在用作升压转换器时获得相同的功率量。 您可能必须将电流感应电阻器 R11和 R12更改为较低的值。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    我们有 TIDA-00121工作板。 请向我建议此更改。

    谢谢、此致

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangadhar、

    要在不更改代码的情况下将电流更改为2A、您需要将电流感应电阻器 R2更改为0.24欧姆。 但是、这会导致过多的功率损耗(1W)。 为了降低功率损耗、最好将其更改为低于0.1欧姆的值、并修改代码以调节 LED 电流。

    最重要的是、您应该重新设计由 C7、L2、Q5、D1和 C8组成的升压功率级。 Q5针对该电流的额定值足够大、您无需更改它。 但是、应使用 http://www.ti.com/lit/an/slva372c/slva372c.pdf 中所述的升压功率级设计公式重新计算所有其他组件

    此致、

    Salil