This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:澄清了谐振电容器 C2设计

Guru**** 1416710 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/825088/tida-010015-resonant-capacitor-c2-design-clarification

器件型号:TIDA-010015

您好!

 美好的一天!!!

 根据您的计算、谐振电容= 94nF。 但是、我能否知道 C2 (47nF) 和 C3 (47nF)如何被视为并行连接。 因为 C2和 C3有一个公共节点、C3的另一端接地、而 C2的另一端连接到390V_DC。

 您能解释一下谐振电容(Cr)计算吗?  

 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VEERAMANI:

    感谢您关注 TIDA-010015。

    半桥 LLC 拓扑有两种类型:对称半桥和。

     对称半桥的电容值是 非对称半桥值的一半。

    对于谐振电容 Cr 计算、TI.com 上提供了一个计算器: http://www.ti.com/product/UCC256301/toolssoftware

    您可以下载 ZIP 文件并将其解压、然后计算所有关键器件的值。

    BR

    Cheng