This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740 Rev_E 2kW BC 升压加辅助电源

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1175561/pmp8740-pmp8740-rev_e-2kw-bc-boost-plus-auxiliary-power-supply

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: LM5023

你好

IAM 设计基于 PFC 的电池充电器。 我使用的是 PMP8740参考设计(https://www.ti.com/tool/PMP8740#tech-docs)和 (https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf?ts=1669636312598&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28180)中提供的辅助电源参考设计。下面  给出了电路和实际硬件板的原理图。 当我们向 RF1保险丝提供整流交流输出时、电阻器 R47 (Rsense)短路。 我们无法找到此短路的实际故障。 为此、我们会彻底检查每个组件的放置情况、一切看起来都很好。 请在这方面帮助我们。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dania、

    我相信这是一个奇怪的失败。 Q8是否也会失败? 如果 Q8发生短路、则 R47将因此受损。

    相反、如果 Q8能够承受并且只有 R47损坏、则该电阻器的峰值电流额定值可能会成为一个问题。 例如、在我的设计中、我有一个1206封装。 从您所附的图片中、它看起来是0603或0805。 您能否将其替换为额定峰值功率(通常适用于电流感应)为1206的电阻器?

    此外、在我的布局中、Q8源极与控制器 LM5023之间的距离为~ 11.2mm。 在您的情况下、我看到履带从 Q8路出到控制器(我看不到):LM5023是否离得很远? 这不应是故障的根本原因、因为 LM5023是逐周期峰值电流限制控制器、但您可能会遇到无法预测的导通时间生成和抖动、这在开关节点(Q8的漏极)上可见。

    谢谢、

    Roberto