This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:温度传感器的放置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/758237/tida-00779-placement-of-temperature-sensor

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件:LMT01

BOM 中显示了温度传感器 LMT01。 但我无法在此 PCB 上找到放置该传感器的封装位置?

那么、该温度传感器是如何连接的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    LMT01专为检测 MOSFET/IGBT 而设计、您可以将其安装在上面。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    那么、我必须为传感器使用单独的感应电路、对吧?
    也未添加到设计中。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidheesh、

    新年快乐! 很抱歉因为中国假日迟到了。
    是的、您应该添加它、电路非常简单、您可以参考 LMT01的数据表、谢谢。

    BR
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    新年快乐!!

    好的、谢谢、我将根据 LMT01数据表进行尝试。

    此致。

    Nidheesh