This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050000:有关 TIDA-050000的一些疑问和澄清

Guru**** 1101410 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1180865/tida-050000-regarding-some-doubts-and-clarification-regarding-tida-050000

器件型号:TIDA-050000

尊敬的 TI 团队:

下午好。

我们对 TIDA-050000有一些疑问和疑问。

请答复。

谢谢、

Girish Kantharaju

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:  

    感谢您通过 e2e 联系我们。 您对 TIDA-050000电源方案有哪些具体问题?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret Kreger、

    早上好。

    非常感谢您的回复。

    请接受我的请求。

    我想通过私人对话向您发送详细信息。

    非常感谢您的支持。

    Girish Kantharaju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:  

    我已接受您的请求并通过私人邮件回复。  

    此致。

    Garrett