This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:Tina TI Spice

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/635475/tina-spice-tina-ti-spice

主题中讨论的其他器件:TINA-TIADC161S626

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我的项目是设计数据采集系统的前端设计、我处于设计的最初阶段。

我现在正在进行 ADC 接口设计。 我想知道是否可以使用 Tina TI Spice 软件运行 ADC 模型仿真?

例如、我已经为200 MSPS ADC 设计了前端信号调节电路。 那么、是否可以在整个设计(前端+ ADC)上运行仿真并检查 ADC 是否是

为模拟信号提供数字输出?

请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    您应该能够使用 TINA-TI 进行一些仿真。 我们所拥有的 ADC 模型仅为 ADC 前端建模(而不是实际的转换过程)、以模拟与其他前端组件的交互、从而检查稳定性等因素。

    查看此示例: www.ti.com/.../toolssoftware

    您还可以使用以下链接查找所有可用的 TINA-TI 模型。 打开页面后使用搜索框缩小搜索结果范围(我使用"ADC TINA 200"作为搜索输入来访问上述产品)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    大多数 A/D 模型 支持器件的模拟输入行为、因此用户可以针对 A/D 优化其信号调节和驱动器电路  
    换言之。  大多数 A/D 模型充当模拟 A/D 驱动器的实际负载。

    如果一个模型提供了一个输出、那么它通常是连续模拟输入的量化模拟版本。

    有几个例外。 TINA-TI 具有 ADC161S626的内置模型、后者是一款包含数字输出的250kHz 低功耗转换器。

    但是、在大多数情况下、A/D 模型实际上是面向模拟的模型、不支持数字输出

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John 和 Nikhil。
    感谢您的宝贵响应。 因此、无法对 ADC 的模拟信号到数字输出的转换进行仿真。
    如果我将前端设计为 ADC、并在设计时使前端以 ADC 可以对模拟信号进行采样的方式对其进行调节、那么我如何验证当在 PCB 板中实现相同的设计时、 ADC 将对模拟信号进行数字化? 我是否必须将 ADC 连接到 FPGA、以便能够记录 ADC 的输出?
    请告诉我。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    一些 A/D 模型将提供输出、显示与采样输入信号等效的输出、就在模拟域中。
    这些器件可以提供优化电路所需的信息。
    您的其他问题最好在 E2E 论坛上得到解答、该论坛由面向 A/D 的产品线应用工程师提供支持。
    他们是数据采集领域的真正专家、可以为如何优化信号链提供最佳指导。
    由于您的应用使用200MSPS 速率、因此 E2E 高速数据转换器论坛可能是最佳选择。
    我可以将您的查询转至该论坛、也可以在以下地址发布新的查询:
    e2e.ti.com/.../

    请告诉我您想要做什么。
    谢谢你。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的回答!
    我将在 E2E 论坛上发布我的查询!