This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6401:SPICE 仿真错误

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6401, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/632359/tina-spice-lmh6401-spice-simulation-error

器件型号:LMH6401
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA695

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我们的客户 尝试将 PSPICE 用于 LMH6401设计。  客户已 从我们的网站获得 SPICE 模型。 但是 、当客户 运行 PSPICE 时会出现错误。 问题如下。

1.客户在 进行瞬态仿真时必须选择 Skip the initial transient biaspoint calculation"、否则仿真无法运行。

在进行交流仿真时、仿真将在  增加 RELTOL (在选项卡中)后开始伪瞬态算法时停止。

附件是客户的 PSPICE 模型。

我们可以支持吗?e2e.ti.com/.../LMH6401-PSPICEpro.rar

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    客户使用哪个版本的 pspice? 我尝试使用版本16.2打开、但当我单击从客户文件中提取的.OPJ 文件时、pspice/Allegro 会关闭我的。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫 尔曼、您好!

    客户使用版本16.6。

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    我们是否有版本16.6? 您可以再试一次吗? 我们的客户正在等待我的回复。  

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMH6401.LIBHiRicardo、

    我替换了 LMH6401上的一些敏感理想二极管、似乎有助于收敛。 文件已附加。  

    由于 LMH6401与其他型号配合使用、因此客户可能还需要执行以下操作:

    1.在单击"Advanced Convergence"(高级收敛)的顶部、用户可能还需要激活"Auto Convergence"(自动收敛)选项。 此"自动收敛"与"高级收敛"在同一个 GUI/页上提供

    2.如果这仍然会导致偶尔出现的问题,我注意到 OPA695型号上的开关使用 1兆欧(1e12)的极高电阻,因此在这种情况下,请用户每层楼梯减少一个十倍频... 高达1Gohms (1e9)

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!
    我将与客户确认。 非常感谢您的支持。
    Ricardo