This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于具有串行通信的反激式转换器的 PWM 控制器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC28740, TPL0102-100, PMP20533
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626637/pwm-controller-for-flyback-converter-with-serial-communication

主题中讨论的其他器件:UCD3138UCC28740TPL0102-100PMP20533

您好!

我正在使用可编程 交流/直流电源、其规格低于

 输入范围:85至264VAC

输出电压:5至15V

 输出功率50W

我正在寻找 具有串行通信(I2C)的 PWM 控制器。 请推荐任何合适的 PWM 控制器。

我已经检查了数字电源控制器(UCD30XX)、它不适合我的要求。

谢谢、

Satya  

 

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naga、

    感谢您关注 TI。
    通常、I2C 电源保留用于高性能计算/服务器数字电源、例如 UCD3138、我相信您会看到这种情况。 这可能会对您的应用程序造成过度伤害。
    我建议考虑使用针对交流/直流反激式的模拟控制器、如 UCC28740、然后使用 I2C 控制的可变电阻器(数字电位器)、如 TPL0102-100。 您可以使用 TPL 器件替换光耦合器次级侧 Vout 分压器中的其中一个 Vout 反馈电阻器(可能最好将其放置在较低的电阻器中)。 这实际上是一种非常常见的电源方法。

    请告诉我这是否清楚、或者您对此有任何疑问。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naga、

    这里只需另外一个注意事项。 除了本参考设计中特定于 USB-C/PD 的部分之外、PMP20533是我们的15V 输出电压、45W 设计、因此它非常接近您所需的参考: www.ti.com/.../PMP20533

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    John