This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01097:TI 的一些产品能否将软件链接添加回 TIDA-01097?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666877/tida-01097-can-some-one-from-ti-add-back-the-software-link-to-tida-01097

器件型号:TIDA-01097

大家好、我花了一段时间来尝试找到这个 cc2650moda 示例的一些痕迹。 但 TIDA-01097文档中提到的软件似乎不存在。 有人可以吗?

谢谢

此致

GZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leong、

    从测试报告中可以看到、使用的软件是未修改的 BLE 堆栈 HostTest。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、

    谢谢提示。 你是对的。。。 程序描述仅使用库存软件。  

    此致

    GZ