This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BODE 与 PSpice for TI:直流/直流环路仿真

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065, TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1183058/bode-with-pspice-for-ti-dcdc-loop-simulation

主题中讨论的其他器件:TPS62065TLV62568

您好,

     我最近在环路仿真中遇到了一些问题。 如何完成 直流/直流环路稳定性仿真、

   我在 TI 的 PSPICE 上使用交流扫描、但最终的波形很奇怪。 您能为波特图的直流/直流环路仿真提供一个完整的步骤。

   请帮我回答!

   谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    瞬态模型不支持波特图仿真。 您需要一个平均值模型。 遗憾的是、我找不到该器件的平均值模型。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       非常感谢您的回答。 如何识别平均模型? 然后、我想问波特图的仿真步骤是否有问题。

    此致

    Yuqi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuqi、

    平均模型通常上传到产品页面的"设计工具和仿真"部分下。  

    https://www.ti.com/product/TPS62065

    我们尚未开发 TPS62065的平均值模型。 因此、产品页面中不提供该功能。

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sneha,

       感谢你的答复。

       您能否提供一个具有开发平均值模型的电源模型。 此外、我还想了解一些有关电源稳定性测试和仿真的技术文档、希望能得到您的帮助!

    此致

    Yuqi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuqi、

    您是否意味着您想了解其他一些已经开发出平均模型的器件?

    如果是、您能否提供所需的器件规格、以便我推荐一些器件? 您的最终应用是什么?

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sneha,

       是的、我想了解一些其他器件、这些器件已经开发出了平均模型。

       降压电源更好。 没有其他特殊要求。 它仅用于探讨环路稳定性与外围器件之间的关系、例如环路与前馈电容器、输出电容器和输入电容器之间的关系。

    此致

    Yuqi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuqi、

    好的。 明白。 我将寻找一款采用均值模型的器件、并在下周初更新您的器件。  

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuqi、

    请在此处找到所附的 TLV62568平均值模型。  网址:https://www.ti.com/lit/zip/slvmdj5

    您可以尝试使用该模型进行交流分析、

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sneha,

       感谢您的回复!

       我明白了。

    此致

    YUQ