This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23610-Q1:如何在负载瞬态时更改压摆率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649930/webench-tools-lmr23610-q1-how-to-change-the-slew-rate-at-load-transient

器件型号:LMR23610-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 团队、您好!

当输出电流压摆率发生任何速度变化时、我想确认负载瞬态结果。

但是、我找不到任何用于更改压摆率的输入区域。

请告诉我如何更改压摆率?

I 已饱和 LMR23610-Q1。

此致、

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在转到 Webench 论坛...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

      在 WEBENCH 中、您可以打开负载瞬态仿真窗口并单击负载符号。 这将打开组件仿真参数窗口。  然后、您可以修改上升时间和下降时间来修改压摆率。 您还可以修改 I1、I2、I1、I2也是负载瞬态期间的负载电流。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold-San、您好!

    感谢您的支持。

    我尝试修改该值。

    但是、我找不到可以修改上升/下降时间值的窗口。

    请告诉我如何制作?

    此致、

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

    这些参数在运行仿真之前是可编辑的。 但是、如果您想在仿真后进行编辑、请点击"Show Latest Design Version"按钮(如下面的快照中所示)、您将能够编辑参数并运行仿真。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maqboolahmad-San、

    感谢你的帮助。

    我可以通过更改值进行仿真。

    此致、

    Yuki