This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PMP8621:尝试对 PMP8621参考设计进行仿真、但失败。

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738602/tina-spice-pmp8621-tried-to-simulate-the-pmp8621-reference-design-and-failed

器件型号:PMP8621
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS40210

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、社区

我尝试在 TINA-TI 中对参考设计 PMP8621进行仿真。

但是、我无法获得预期的300V 输出、并且 TPS40210模型的 GDRV 引脚上没有输出。

我想知道我是否应该做些什么来运行仿真、因为我几乎将 PMP8621原理图复制到了 Tina。

此致、

Yilong

e2e.ti.com/.../PMP8621_5F00_18_5F00_30V_5F00_to_5F00_300V.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    可以检查 DIS/EN 引脚、VDD 引脚、FB 引脚和 BP 引脚的电压吗? 我想看看您的电路中是否将 IC 设置为正确的状态。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回复。

    以下是上述电压的值:

    VDIS/EN = 32.72mV

    VDD = 18V

    VFB = 52mV ~ 53mV

    VBP = 7.5V

    此致、

    Yilong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试在 Tina 中仿真您的电路、但我也无法使其正常工作。 我将此事转交给我们的建模专家、并就此获得他们的帮助。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilong、

    您能否尝试使用 TI 产品文件夹中提供的最新 TPS40210 TINA-TI 模型来运行随附的 TINA 原理图?

    您使用的是旧版本(2010年)。 您可以搜索最新模型 TPS40210 TINA-TI 启动参考设计(此处)。

    建议查看并使用 TI.com 上提供的最新 PSPICE 和 TINA-TI 模型。

    如建议、请检查相应的引脚电压、并验证二极管、BJT 和 MOSFET 型号(它们按预期工作)。 有时、它们也会导致仿真中出现问题。

    我现在正在关闭此主题、但如果您遇到任何问题或有任何其他问题、请随时再次打开。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Saket