This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA114:不规则电路错误

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/637135/tina-spice-ina114-irregular-circuit-error

器件型号:INA114
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

当我想进行瞬态分析和交流分析时、我会得到一个不规则的电路误差。  它在我的电容器上显示了一个悬空引脚错误、但我将其连接到电压发生器、不确定它为什么会悬空。  我想找到电路的频率响应。  请参阅下图以了解我的电路。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    您的 VG1是浮动的、因此仿真器无法确定 节点10上的绝对电压、您知道10和11之间的差异。

    您可以告诉仿真器从零初始条件开始(瞬态分析表上的选项3)、但它可能不是实际发生的情况、而且它不适用于交流仿真、因为它也需要找到运行点。 请思考您希望这些节点是什么、并设计一个接地并为您的电路提供激励的源电路。

    此致、
    JC