This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式栅极驱动器

Guru**** 1796780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1, TPSI3052, TPSI3050-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1180628/isolated-gate-driver

主题中讨论的其他器件:TPSI3052-Q1TPSI3052TPSI3050-Q1

大家好、团队、

我们正在寻找 具有集成15V 栅极电源的汽车增强型隔离式开关驱动器替代器件、适用于 TPSI3052-Q1。

请帮助我们找到该部件。

谢谢、

Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、  

    非常感谢您的参与。  

    TPSI3052-Q1是一款创新的全新解决方案、在该解决方案中、驱动器和电源集成在同一器件中。 我认为目前我们没有 TPSI3052-Q1的替代器件。

    出于好奇、我想知道您为什么要寻找 TPSI3052-Q1的替代器件? 器件是否缺少设计所需的某些功能? 您的系统中的某些规格与器件提供的规格是否不同?  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢你的答复。

    由于此器件不是很可用、因此我们希望客户提出替代器件的要求。 请帮助我们找到。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    很高兴见到您、欢迎来到 E2E 论坛  

    TPSI3052-Q1 正在完成上市发布过程、下周将开始供应量产数据。 对于 TPSI3052QDWZRQ1、采购订单(POS)将直接或通过分销商以标准/最低数量(1ku)开具。

    TI.com 将提供数量较少的样片或购买产品、但数量和供货情况 可能有所不同。 请订阅产品文件夹以获取任何更改的通知。

    同时 、我相信一些工业级型号 TPSI3052的样片可用于评估、其功能将是相同的。

     https://www.ti.com/product/TPSI3052

    我们还有一个封装兼容的器件、具有较低的栅极电压输出(10V)、此处为 TPSI3050-Q1:

     https://www.ti.com/product/TPSI3050-Q1

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TPSI3052-Q1 PSpice 模型无法正常工作、显示错误。 请帮助我查找错误并解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、  

    非常感谢您的参与。

    这里可能会出现一些问题、但我不确定这种错误的来源是什么。 我下载了这些文件、并且能够毫无问题地仿真器件。 我将分享一般最佳实践、以帮助您调试此问题。  

    1 -在初级接地端和次级侧之间放置一个大值电阻器。 有时、您可以在使用浮动接地时观察到收敛问题。  

    2-在电容器之间具有浮动节点时使用初始条件(IC)。

    3-使用自动收敛设置。  

    4-确保您已包含 TPSI3052-Q1的库位置

    包含原理图和波形

    请告诉我们这是否能解答您的所有问题。  

    此致  

    弗朗西斯科·劳祖里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢您在 pspice 中的指导。 请建议 使用 TPSI3052-Q1的替代器件、这样会有所帮助。 如果您找到 类似的函数组件、会对我有所帮助、我希望根据 客户对此部件的要求在 PSIM 中运行仿真、则会 出错。 解决此错误后、我们将继续使用此器件。 它显示的错误是  

    子电路中不存在 And2。

    谢谢、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    [引用 userid="534061" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1180628/isolated-gate-driver/4460456 #4460456"]子电路中不存在2。

    PSPICE for TI 中是否显示此错误? 您能不能共享您的电路、以便我可以尝试重新创建它。

    [引用 userid="411771" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1180628/isolated-gate-driver/4445846 #4445846"]TPSI3052-Q1是一款创新的新解决方案、在该解决方案中、驱动器和电源集成在同一器件中。 我认为目前我们没有 TPSI3052-Q1的替代器件。

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tilden

    PSPICE for TI 中是否显示此错误? 您能不能共享您的电路、以便我可以尝试重新创建它。

    我在 LT-SPICE 中得到此误差。 根据客户要求、他们需要 PowerSIM 中的仿真结果。 请帮我解决这个问题。 这就是我遇到的错误。

     

    谢谢、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tilden

    • PSPICE 中出现错误。  我将在此消息中附加测试文件。 请帮助我解决这个问题。  

    e2e.ti.com/.../TPSI3052.DSN

    谢谢、

    Suma D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    TI 不支持在 LTSpice 中进行仿真。 这些模型是为 TI 的 PSpice 创建的并通过 PSpice 验证的:

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    以下压缩的项目适用于我。  e2e.ti.com/.../e2e_2D00_suma_2D00_3052.zip

    确保您参考的是 TPSI3052-Q1的以下库。  e2e.ti.com/.../slvmdv1b.zip

    以下项的设置:

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilden、

    请问您使用的是哪个版本的软件。 这将对我有所帮助。 我使用的是17.4 -2022 Windows SPB 64位版本。

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    我还使用17.4-2022 S008 Windows SPB 64位版本。

    [引用 userid="534061" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1180628/isolated-gate-driver/4461988 #4461988"] TPSI3053.DSN

    我无法打开此文件、您能否发布屏幕截图或复制并粘贴您收到的错误?

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilden、

    这就是我遇到的错误。  

    请允许我们开会解决这个问题、这样对我很有帮助。

    此致、

    Suma   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    我发送了一封私人邮件来安排会议。 您是否还可以确认仿真设置中配置的文件与下图类似?

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    在 此处打开文件时、我能够重新创建错误:

    [引用 userid="534061" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1180628/isolated-gate-driver/4461988 #4461988"] TPSI3053.DSN

    从仿真设置中删除 nom_pspti.lib 文件修复了该错误、并且我能够对电路进行仿真。  

    此致、
    陈蒂尔登


    固态继电器|应用工程师