This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:OPA857输出上的时钟信号

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00663, MSP430FR5969, TDC7200, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713915/tida-00663-clock-signal-on-opa857-output

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969TDC7200OPA857

您好!

在 TIDA-00663参考设计中、我一直使用从 MSP430FR5969到 TDC7200的16MHz 外部时钟源。

但是、我刚刚注意到、在 OPA857输出端、有一个频率相同的16MHz 振荡。

请注意、PCB 板仅具有系统的检测部分、即以下部分未焊接:

我用于设置 OPA857和 TDC_CLK 的代码如下:

#include 
#include 

#define nop __asm____volatile__("nop\n\t"); //没有浪费1个 CLK 周期(1/16MHz=62.5ns)

的操作指令 void setup(){ //设置系统
// WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止看门狗定时器=>影响串行通信
PM5CTL0 &&~LOCKLPM5; //禁用 GPIO 上电默认阻抗模式以激活先前配置的端口设置

// P3.4 (专用引脚)中的输出 SMCLK、频率与 F_CPU=16MHz (TDC 的最大值)相同- TDC_CLK
P3DIR |= 0x10; //将 P3.4设置为输出
P3SEL1 |= 0x10; //选择 SMCLK 函数(MSP430FR5969数据表中的表6-57)

//设置 OPA
P3DIR |= 0b01100000; //在 CTRL 引脚 P3.5 (5k_GAIN_SETing_BP9_P3.5)中设置 OPA857 (TIA)增益、在 P3.6
P3OUT &=~0x20中设置 TEST_MODE; //如果 TIA_GAIN = 5 => P3.5 ='0'、如果 TIA_GAIN = 20 => P3.5 ='1'
P3OUT &=~ 0x40; //在 P3.6中禁用测试模式(tprop_calibration_enable_BP10_P3.6 <=> Test_SD 写入到'0')

}

void loop(){ //重复运行的代码
nop; //此处不会发生任何情况,当 TDC 完成时,中断被激活
nop;
}

因此、我将以下信号分别作为时钟和 OPA 输出。 应该注意的是、如果我将 OPA 增益增加到20kOhm、输出振荡自然也会被放大。

如果有人能帮助找到消息来源、我会很感激。

提前感谢、

Joaquim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquim、

    OPA857的输入端具有哪种信号?

    谢谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时、光电二极管未导通(即 Vcc_laser 未连接且未接收到脉冲)、信号如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquim、

    请记住、在正常运行期间、必须根据数据表将 OPA857的 Test_IN 连接到+Vs。  

    在您的案例中、由于您没有如上所述焊接某些器件、因此看起来是悬空的。  

    谢谢

    GIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    我将检查它、然后给出一些反馈。

    谢谢、

    Joaquim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已添加所有其余 IC、但激光驱动 器和问题仍然存在...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路工作正常、但当我为两个 TDC 激活 P3.4 @ 16MHz 的 SMCLK 时、TIA 输出继续如上所示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joaquim、

    您是否在较低时钟频率下看到同样的问题?

    您能否检查以下内容?我建议启用 OPA857测试模式、通过使用 GPIO P3.6将 TEST_SD 引脚拉至+Vs、并查看运算放大器的输出发生了什么情况。 在此之前、请尝试断开输入端的光电二极管。 振荡是否持续?

    谢谢
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giovanni、

    我认为我发现了这个问题。 我缺少从 Vcc_laser 到 GND 的旁路电容器 C3。 我注意到的振荡来自外部电源