This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DS90LT012A:模型编辑器 PSpice

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DS90LT012A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/708211/tina-spice-ds90lt012a-model-editor-pspice

器件型号:DS90LT012A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试使用 Orcad 的模型编辑器将 ibis 模型转换为 pspice 模型、但我不知道它是如何工作的、因为互联网上没有解释。

可以给我提供有关信息吗? 什么是 规格/波形表... ?
为什么有一个"输入信号"模型、一个用于"IN+"模型和一个用于"TTL_OUT"模型? 它们应该在相同的型号上,不是?

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在宜必思模型中,我们有:

    1 在- ds90lt012A_DINM 1.000m 0.008n 0.030p
    2. GND GND 1.000m 0.008n 0.030p
    3. IN+ ds90lt012A_DINP 1.000m 0.008n 0.030p
    4. 常闭 常闭 1.000m 0.008n 0.030p
    5. 常闭 常闭 1.000m 0.008n 0.030p
    6. VDD 电源 1.000m 0.008n 0.030p
    7. GND GND 1.000m 0.008n 0.030p
    8. TTL_OUT ds90lt012A_rout 1.000m 0.008n 0.030p

    ibis 转换器的 pspice 模型提供了3个模型:端口1) DINM、3) DINP 和8) ROUT。
    这是否意味着我们必须使用3个模型来在 PSpice 中使用模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    细长、

    您所查看的模型仅用于信号完整性、它通过查看引脚(用于输入)和驱动强度(用于输出)来捕获阻抗。 如果您正在寻找除该之外的任何内容、则该模型将不适合您、按原样或由模型编辑器转换。

    IBIS 模型仅包含列表值、模型编辑器仅将其转换为 PSPICE 理解的电路元件。  DS90LT012A 具有3个 I/O 引脚、因此您可以看到3个型号。

    此致、
    JC