This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00078:FPGA IP 块

Guru**** 689670 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00078
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/674356/tida-00078-fpga-ip-block

器件型号:TIDA-00078

您好:


我对获取 TIDA-00078的 FPGA IP 块感兴趣。

我的应用正在测试和测量中。 我们正在设计自己的矢量信号分析器。

此外、TI 是否能够为客户 FPGA 开发提供额外支持。 我可能会向 FPGA 添加其他功能、例如 CW 信号的振幅测量、CW 信号的相位测量等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于盲 IQ 校正算法的 IP 不是单独"销售"的。 它仅在与购买 TRF3711集成解调器结合使用的许可协议中提供。 -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH:

    如何获得有关许可安排的更多信息?

    我还想知道如果我的公司签订许可协议、TI 将提供哪些开发支持、设计/仿真工具。

    谢谢、


    Jusswanto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅当您计划购买和使用 TRF3711解调器时、许可协议才适用。 许可基于 TRF3711器件的使用。 支付算法费用是 TRF3711器件基本价格的一个成本加法器。 TI 不从事软件/算法业务、因此无法作为独立实体提供许可/算法/支持。 我猜您的应用不使用 TRF3711、因为该器件支持相当窄的瞬时带宽(30MHz 射频带宽)。

    如果兴趣仍然足够强烈、需要进行讨论、我建议您联系您当地的 TI 销售办事处、我们安排在论坛外进行讨论。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJH:

    感谢您的快速回复。 我计划使用 TRF3711器件系列。 我们的应用仅为 CW、因此不需要大量射频带宽。

    此致、

    Jusswanto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、好的。 在这种情况下、我们可以在论坛外讨论算法许可的详细信息、并在您评估 EVM 之后进行讨论。 请注意、TI 将无法提供任何修改或调整;但是、一旦您拥有了算法 IP、您就可以与 FPGA 集成并针对特定用例进行一些修改。

    -RJH