This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00753:CT/分流/闭环霍尔应用中的放大器增益/负载电阻器选择

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747370/tida-00753-amplifier-gain-burden-resistor-selection-in-ct-shunt-closed-loop-hall-application

器件型号:TIDA-00753

您好!

 在设计 CT 前端电路时、如何选择 R (负载电阻器)和放大器增益? 为什么选择0.1R? 谢谢。  

此致、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    感谢您与我们联系。 在使用 CT 耦合输入和系统规格设计电流感应时、有助于确定 CT 负载和放大器增益。

    如设计指南中所述、CT 的精度受外部负载电阻器影响、如第4.1节中所述。
    如果您知道所需的电流范围和系统精度、则可以计算负载和所需的放大器增益。

    此致、
    Srinivasan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

     TKS、以获取您的反馈。 以下是供您评论的系统规格:

     初级电流范围:0至100A、  

     输入电流频率:50或60Hz、

     满量程初级电流的10%至120%(或100%)的精度要求:0.5%(或1%)、  

     Kemet 的 CT 匝数比1:3000、C/CT-1206 (参考数据表: www.mouser.com/.../KEM_SE0204_C_CT-1104528.pdf)。 因此、请建议如何为 CT 负载电阻和放大器增益选择合适的参数? Tks。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我假设您正在寻找精度为10%@ 100A 的器件。

    请使用需要从 CT 制造商处获取的内部详细信息来完成 CT 误差计算(等效电路)。

    @所需的满量程电压 Δ  Σ ADC 输入、您可以通过 CT 等效电路计算负载计算所需的放大器增益。

    Vs=IB*Rs (Ib 是负载电流、Rs 是负载电阻)

    @文档误差预算工具将帮助计算预期 Δ Σ 放大器输出的总体未调整误差。

    此致、

    Srinivasan