This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00824:温度传感器-镍线

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730228/tida-00824-temperature-sensor---nickel-wire

器件型号:TIDA-00824

TIDA-00824

您好、本参考设计使用镍线连接传感器。

您知道哪里可以购买细绝缘镍线吗?

大概这是纯镍导线而不是镀镍铜?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    30AWG 导线或更精细的导线是可以接受的、应可从 DigiKey、Newark 等分销商处轻松获得

    谢谢、