主题中讨论的其他器件:TPA3255、 、BQ78350-R1
您好!
我正在使用多个 TPA3255 D 类放大器开发音频系统、我需要使用市电供电和电池供电。 为此、锂离子解决方案是理想选择。 BMS 的整个设计过程似乎相当复杂、因此我认为参考设计 TIDA-00792非常有用。 但是、我想具体介绍我的应用、并了解该设计是否能够满足我的要求。
音频系统所需的最终电压需要介于60-63V 之间。 理想情况下不超过60V。 我不想调节电池电位以避免功率损耗和额外组件的复杂性。 但是、要使用锂离子电池实现此电压会比较麻烦、因为使用3.7V 电池的15S 电池在充满电时可能提供63V 电压。 显然、在初始放电之后、这会下降至55.5V。 我似乎有2个选项、要么降低电池的完全充电电压、从而将电池容量降低10-15%、但完全充电电压略低、 其次、我可以使用14S 配置、并接受电池的峰值到标称电压整体降低~4.2V。 即51.8V - 58.8V。 遗憾的是、这种降低的电压会对可用的音频输出功率产生重大影响。
因此、在解释了我的限制之后、我想知道。
1) 1)参考设计是否可以使用标称3.7V 电池化学物质支持14S 或15S 以实现上述所需的电池组输出电压?
2) 2)是否可以配置较低的最大充电电平、以避免充满电时的电势过大?
2) 2)您是否对热敏电阻在电池单元内的放置提出了建议。
3) 3)我打算使用18650节电池、是否需要考虑单节电池的并联连接以实现电池所需的 Ah、或者解决方案是否要求每个电池都能够以 Ah 为单位提供完整的电池容量?
4) 4)使用可能大幅快速波动的充电电压(10-15%)为电池充电会产生什么影响。 电荷源还将充当音频系统的电源、在重负载下、电源/充电电源可能会与峰值音频信号同步下降。
5) 5)也许我错过了设计参考中的详细信息、但是否可以通过外部 MCU 配置慢充电或快速充电曲线、用户可以选择该曲线? 这可能是必要的、以便在从主电源为音频系统供电的同时实现电池同步充电。 为了避免过度指定此电源、我希望在系统处于活动状态时提供慢充电曲线、并在系统处于待机状态时提供快速充电曲线。
我期待您的答复。
非常感谢