This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21278:PMP21278A (001)_TI-BOM.xls

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP4428, PMP30101, PMP15041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/723091/pmp21278-pmp21278a-001-_ti-bom-xls

器件型号:PMP21278
主题中讨论的其他器件:PMP4428PMPPMP30101PMP15041

你(们)好

我正在寻找 Excel 格式的 BOM、在哪里可以找到它?

谢谢

Naji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naji、

    我已附上.xls BOM。

    谢谢、
    Ryane2e.ti.com/.../PMP21278A_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、感谢您提供该文件。 我还需要其他电路方面的帮助。 我正在寻找具有9V 至18电压输入范围的5V 5A 设计参考。 您能为我推荐合适的 PMP 吗? 我找到了 PMP4428、但最小输入为18V!

    此致
    Naji Eid C.E.T.
    514-824-9107
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naji、

    查找我们设计的最简单方法是使用我们的电源快速搜索工具。 www.ti.com/tidesigns

    两种外观接近的设计是 PMP15041和 PMP30101。

    Ryan