This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS60402:缺少合适的模型以及其他组件。

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS60402, LP3990, LM337, LM334
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716539/tina-spice-tps60402-lack-of-proper-models-and-also-for-other-components

器件型号:TPS60402
主题中讨论的其他器件:Tina-TILP3990LM337LM334

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我有一个使用 TPS60402的设计。 我找不到可在 Spice 仿真器中使用的此组件的任何模型。

此外、这些是我在设计中拥有的组件列表、我需要 Spice 模型  

德州仪器 TI-TPS60402DBVT

德州仪器 TI-LM337LMX

德州仪器 TI-LM334MX-NOPB

德州仪器 TI-LP3990

您是否会向我发送这些组件的 SPICE 模型?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    我们已经拥有 LM337和 LP3990的模型:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    www.ti.com/.../toolssoftware

    对于其他两个器件:TPS60402和 LM334、我们将研究此查询。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    我们没有其他2个器件的模型。 可使用以下链接找到所有可用的 SPICE 模型。 您可以使用搜索栏或列筛选器缩小搜索范围、以查找具有模型的类似器件。

    如果您无法找到类似的型号、请将您的器件相关问题直接发布到相关论坛(请参阅下文)。 这些论坛中的专家应该能够帮助您解决问题。

    TPS60402: e2e.ti.com/.../196
    LM334: e2e.ti.com/.../216