请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00777 你(们)好。
我目前正在进行一项设计、该设计需要以1kHz 的频率和6500 A 的电流测量方波
使用的 Rogowski 线圈具有以下参数:150mV/kA。
为了使 TIDA-00777设计正常工作、我需要更改哪些组件?
也许有人会向我指出正确的方向。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我目前正在进行一项设计、该设计需要以1kHz 的频率和6500 A 的电流测量方波
使用的 Rogowski 线圈具有以下参数:150mV/kA。
为了使 TIDA-00777设计正常工作、我需要更改哪些组件?
也许有人会向我指出正确的方向。