Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOST、 AWR1642
各位专家:
我想使用毫米波演示可视化工具测试 TIDA-01570。
写入 TIDA-01570的 bin 文件是否与 AWR1642BOOST (xwr16xx_MMW_DEMON.bin)相同?
如果是、
根据电路图,引脚 F14和 H14从 AR_MSS_LOGGER、 AR_BSS_LOGGER 更改为 CAN_FD1_RX、CAN_FD1_TX。
我是否需要调整代码?
我将引脚 F14连接到 UART 到 USB 的 Rx 连接器作为数据端口, J4组件上的引脚6和8 (AWR_RS232_TX 和 AWR_RS232_RX)用作用户端口。
测试结果显示 毫米波演示可视化工具可以通过用户端口识别 awr1642,但无法连接到数据端口。
哪个引脚可用作 TIDA-01570上用于测试的数据端口?
谢谢!