This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4334:本设计中使用的反激式变压器

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/880954/pmp4334-flyback-transformer-used-in-this-design

器件型号:PMP4334

大家好、

请告诉我本设计使用的是哪种反激式变压器(PMP4334)吗? 在原理图中、我可以看到 T1 (反激式变压器)的值为 PQ3230。 问题是、一旦 PQ3230是封装尺寸、此参考将使我无法访问 DigiKey 或 Mouser 等网站。

您是否碰巧拥有整个反激式变压器的器件型号?  

非常感谢您的参与。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我从设计人员那里收到变压器数据表时、我正在为您进行这方面的研究。  我会将其转发给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您提供的信息。

    我将等待您的反馈!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PG1266NLrevMX2.pdf

    我已附上变压器数据表供您参考。

    感谢您在设计中选择 TI、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢 您提供数据表。 我可以看到它的主要内容与机械规格有关。 PN 也在那里、因此我尝试在网上查找更多信息。 遗憾的是、没有任何地方指定 PG1266NL 的电气规格(甚至在 PULSE 网站上也没有)。 不用说它不再受支持/出售。 您是否碰巧对此器件的电气特性有任何进一步的规格? 如果您知道一个替代器件、也可以。

    很抱歉,如果我问得太多,我现在还没有我需要的全部信息!

    再次感谢您的参与。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试直接接触脉冲以查看它们是否仍有任何变压器?

    脉冲电子产品
    电源 BU

    世界总部
    15255创新博士 Ste 100
    加利福尼亚州圣地亚哥92128
    +1 (858) 674-8100

    您的另一个选择是查看您是否可以为 Wurth、GCI 或 Renco 构建该变压器。  他们应该能够通过您拥有的数据表变压器规格来实现这一目的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。  

    我一直在尝试联系 Pulse Electronics (欧洲分公司)、但到目前为止还不是很幸运。 我上周还发送了电子邮件、但他们尚未回答。 我希望找到一个等效的现成变压器、但我没有足够的 PG1266NL 详细信息来实现它。 我可能会尝试联系 Würth。

    感谢 Mike 的持续支持!  

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    很抱歉您遇到的 Pulse 问题。  我知道 Wurth 总是愿意做定制设计。

    如果 PULSE 不出售现成的变压器、Wurth 不想为您进行设计。  始终有 GCI 和 Renco。

    此致、