请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00281 您好!
在 TIDA-00281 Rev E1中、电容器(C78、C79、C80、C92、 C93、C94、C101、C102、C103)已从原始版本或 DNI 中删除。 这是因为即使在高功率电机应用中也不需要低通滤波、还是因为这些电容器可能会产生负面影响? 10欧姆电阻器(R60、R62、R87、R89、R96、 R98)是否仍然需要、对吧?
谢谢、
John