This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03027:有效&quot 的压降;Vbus 最小"@ 5V/3A

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/881440/tida-03027-voltage-drop-for-valid-vbus-min-5v-3a

器件型号:TIDA-03027

您好!

我在 TIDA-03027参考设计中注意到、"总线供电"解决方案意味着我们通过两个负载开关和降压(效率)+电感器获得压降。

下游端插孔(Type-C + Type-A 插孔)上的 VBUS 电压必须至少为4.75V

因此、如果来自主机的 VBUS 较低、例如由于电缆压降等原因而产生4.8V 电压。将不会有有效的电源电压。

如果 TI 在这里提供一些有关更具欺骗性的解决方案的输入、假设源电压不<= 5.00V、那将会非常好

即考虑在 VBUS IN -> VBUS OUT 之间使用降压/升压... 或者具有具有具有超低直通模式的降压转换器(不知道 LM3489的规格)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计适用于软件狗、因此前端的 Type-C 端口上没有电缆连接、因为这是一个插头。 在主机无法提供必要的电压输出的少数情况下、添加5V 升压的复杂性会影响其可能带来的任何好处。

    建议遵循原始设计中概述的架构。