请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01503 在我进行实验时、我有一个问题。
当400V DC 输入到 TIDA-01503时、可提供三个输出:15V AUX、5V ISO 和15V ISO。
我们实验了以逐个验证三个输出。
在没有负载的情况下输入400V 时、该波形为15V AUX、15V ISO 和5V ISO 时的输入。 (不带风扇)
小图标 1通道(5V ISO)、2通道(15V ISO)、3通道(15V AUX)******
2. 当将0.5A 的负载施加到输出5V ISO 时,这是恒定电压前后的瞬时工作波形。 (不带风扇)
小图标 1通道(5V ISO)、2通道(15V ISO)、3通道(15V AUX)******
在测量值中、2CH 和3CH 的最大电压约为20V。 此外、当测量二极管热时、D6的温度超过80度、D9过热至150度。
如果将负载升高到0.5A 以上、则不会损坏二极管。
我问您、因为波形、电压值和温度不是正常的。