This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ISO7730-Q1:ISO7730-Q1的 SPICE 模型

Guru**** 1160010 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/877232/webench-tools-iso7730-q1-spice-model-for-iso7730-q1

器件型号:ISO7730-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7730

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我能否找到该 IC 的 SPICE 模型。

我需要使用该模型来仿真我的电路。

.IBS 模型可用于此模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    SPICE 工具目前不支持使用两个隔离式 GND 基准进行仿真、因此我们没有 ISO7730的 SPICE 模型。 正如您提到过的、您可以使用 ISO7730产品文件夹中提供的 IBIS 模型。

    如果你有任何其他问题,请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao