This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01160:7503468Rev02的2个次级绕组替代产品是什么?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01160, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1194462/tida-01160-what-is-a-2-secondary-windings-alternative-for-the-750343468rev02

器件型号:TIDA-01160
主题中讨论的其他器件: UCC21520

大家好、

我想使用   TIDA-01160中使用的栅极驱动器电源  为双通道栅极驱动器 UCC21520的输出供电、而不是像参考设计中那样为单通道栅极驱动器供电。

 在原理图中、变压器有2个次级绕组(下图)、但当我联系 Wurth Elektronik 获取数据表时、结果它只有一个次级绕组。

schematic

我的问题是:

是否有与7503468Rev02相似的器件型号具有相似的特性、具有我可以 在设计中使用的2个类似次级侧位?

或者、我可以使用+15/-8直流/直流转换器模块吗? 因为它会使解决方案更便宜 、更紧凑!

 LM25017MRX/电源能否处理双通道栅极驱动器、这意味着要驱动2个 MOSFET? 如果不是、我可以对电源进行哪些更改以使其正常工作?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Younes、

    您需要联系 Wurth 或您选择的另一个变压器供应商、以创建新的变压器。 这对于他们来说应该相当容易。  要添加第二个+15V/-8V 输出、只需向变压器添加另一个次级绕组并复制次级电路即可。   

    如果您可以找到合适的模块、这将会更容易、但成本可能会更高。  如果您需要两个模块而不是一个 TIDA-01160 (使用双次级绕组进行修改)、TIDA-01160方法似乎会更小。

    此致、

    Brian