This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TDC7200EVM:TDC7201EVM 应用工具

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430FR2355, TDC7200, TDC7200EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/934888/webench-tools-tdc7200evm-tdc7201evm-application-tool

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529MSP430FR2355TDC7200TDC1000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

下午好!

  我想制作一个关于 ToF 的板,这个板是 TIDA00663的参考,TDC7201EVM 工具对于调试我们的板很有用,我是否可以使用 TDC7201EVM 工具和  我们自己的板上的 MSP430F5529?

现在我使用 MSP430FR2355 UART 到 USB 端口,使用 TDC7201EVM 工具无法连接 COM11端口,这是正常现象还是不正确?   

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    TDC7201EVM-GUI 仅与 MSP430F5529兼容。 您将无法将 MSP430FR2355与 GUI 配合使用。 如需使用自定义微控制器(如 FR2355)运行 TDC7201EVM 的示例源代码、请参阅 TDC720xEVM GUI 安装程序 v2.1.8.0 (修订版 E)安装目录 C:\Program Files (x86\TDC720xEVM 固件)中的"TDC720xEVM_Firmware_Source-v2.07.zip"中的参考代码。 "TDC7200_basic_spi_rw" CCS 项目是一个很好的开始位置、但您需要将一些设置移植到 FR2355、因为该示例是为 F5529编写的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回复,但是如果我将设计板 MCU MSP430FR2355更改为 MSP430F5529,TDC7201EVM-GUI 是否可以在我的设计板上使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如果您在定制板上使用 MSP430F5529、那么、是的、假设您使用原始 EVM-GUI 源代码项目、则可以重新使用 TDC7201EVM-GUI

    要查看和编辑 TDC720xEVM 的原始源代码、您需要将"TDC7200EVM_USB"项目导入 Code Composer Studio。 此项目可在 GUI 安装目录的"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_7200EVM\fW\TDC720xEVM_Firmware_Source-v2.07\ccs\TDC7200EVM_USB"文件夹中找到。 此 CCS 工程将导入".project"文件中列出的所有必需源文件。