请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP5940
大家好、
我们的客户希望申请 PMP5940的 Gerber 数据或 PCB 布局文件(现已推出)。
您能否共享这些数据以便我可以将其转发给我们的客户?
谢谢、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP5940
大家好、
我们的客户希望申请 PMP5940的 Gerber 数据或 PCB 布局文件(现已推出)。
您能否共享这些数据以便我可以将其转发给我们的客户?
谢谢、
Jonathan
你好 Jonathan、
PMP5940基于 PCB 5299 A 构建、因此无需担心不同的项目编号、
器件标识符和 电路板数据的几何形状5299 符合原理图5940。
附上我可以计算出的所有 PCB 数据、此致、Bernd