请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010044 我想从" IN1_Status"的输出线路中检查输入传感器读数电流是否为4-20mA。 如果是4mA <In1_Status<20mA, then trigger a Relay. 继电器将在 NO 和 NC 之间切换。 我可以这么做吗? 如果是、请分享原理图。
此致
哈克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想从" IN1_Status"的输出线路中检查输入传感器读数电流是否为4-20mA。 如果是4mA <In1_Status<20mA, then trigger a Relay. 继电器将在 NO 和 NC 之间切换。 我可以这么做吗? 如果是、请分享原理图。
此致
哈克
您好!
我不确定这里指的是哪种4-20mA 信号。 NAMUR 电流信号非常低(正常运行时为1mA 至4mA)。 它不是4-20mA 发送器。
但是、如果问题是如何仅在正常运行时触发继电器、则需要逻辑电路在以下特定情况下生成1:
STATUS=0,FAULT=1,SHORTERR=1,POWERFIL=0,这只是 FAULT+SHORTERR+POFFAIL'+STATUS',可以使用单 个多输入逻辑门来实现。
该信号用作继电器的控制信号。 由于继电器已经隔离、因此无需通过隔离栅。
信号电平的详细信息(如果需要电平位移)和继电器连接的原理图取决于所选的真值。 请检查您要使用的继电器的 D/S 以获得所需的连接和信号电平。
此致、
Ahmed