主题中讨论的其他器件: LM5026
大家好、德州团队。
我已经使用提供的光绘文件等构建了 PMP22075。
此设计的输入电压范围为9V 至60V。
我的问题 但是当我降低输入电压时,一旦输入电压低于大约10.75V ,输出就开始从标称12V 下降。
迄今为止的调查-占空比- 正如预期的那样、我可以看到 LM5026的 OUT_A 的占空比随着输入电压的降低而增大。
但当输入电压大约等于10.75V 时、占空比会达到约73%的限值
- 在 DCL 直接连接到 LM5026上的 RT 的情况下、我们应该会对最大占空比进行编程。
- 占空比和 UVLO 电压之间也存在关系-如 LM5026数据表的图11和图18所示。
- UVLO 电压由 R10、R13和 R17组成的电阻分压器设置。
- 当输入电压= 9V (9V x 10.5 /(10.5 + 53.6 + 1))时、输出电压似乎为1.45V
- 如果 UVLO 为1.45V、那么我们预计最大占空比低于80%? -如图11和18所示。
我的问题 : 请告知当输入电压处于此范围的低端(例如从9V 到10.5V)时,如何才能实现完全12V 的输出?
(我们的应用要求最小输入电压为10.5V)。
提前感谢。