This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010024:使用更新版本的 SDK 编译 TIDA-010024、从而打开 TCXO 组件

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2620, CC2640, CC2630, TIDA-010024, CC1310, CC1350, CC2650, CC1352P, CC2652P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1210933/tida-010024-compiling-tida-010024-with-a-newer-version-of-sdk-turning-on-the-tcxo-component

器件型号:TIDA-010024
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1350、CC2620 、CC2630、CC2640、 CC2650CC1352PCC2652P

大家好、  

你好。 我是代表我们的客户发布此咨询。

当我使用更新版本的 SDK_3_40_00_02编译依赖于 SDK 2_40_00_81的 TIDA-010024{6LoWPAN 堆栈工程}时、就会发生此问题。  


错误:符号"NOROM_ChipInfo_GetChipType"已重新声明为不兼容的类型:
  "ChipType_t ()[enum $fake10933  
  CHIP_TYPE_Unknown =-1
  CHIP_TYPE_CC1310 = 0
  CHIP_TYPE_CC1350 = 1.
  CHIP_TYPE_CC2620 = 2.
  CHIP_TYPE_CC2630 = 3.
  CHIP_TYPE_CC2640 = 4.
  CHIP_TYPE_CC2650 = 5.
  CHIP_TYPE_CUSTOM_0 = 6.
  CHIP_TYPE_CUSTOM_1 = 7.
  CHIP_TYPE_CC2640R2 = 8.
  CHIP_TYPE_CC2642 = 9.
  CHIP_TYPE_UNUSED = 10
  CHIP_TYPE_CC2652 = 11.
  CHIP_TYPE_CC1312 = 12
  CHIP_TYPE_CC1352 = 13.
  CHIP_TYPE_CC1352P = 14
  CHIP_TYPE_CC2652P = 15]"
  在"./../../../driverlib/chipinfo.c "第123行中、以及:
  "ChipType_t ()[enum $fake1061.  
  CHIP_TYPE_Unknown =-1
  CHIP_TYPE_CC1310 = 0
  CHIP_TYPE_CC1350 = 1.
  CHIP_TYPE_CC2620 = 2.
  CHIP_TYPE_CC2630 = 3.
  CHIP_TYPE_CC2640 = 4.
  CHIP_TYPE_CC2650 = 5.
  CHIP_TYPE_CUSTOM_0 = 6.
  CHIP_TYPE_CUSTOM_1 = 7.
  CHIP_TYPE_CC2640R2 = 8.
  CHIP_TYPE_CC2642 = 9.
  CHIP_TYPE_UNUSED = 10
  CHIP_TYPE_CC2652 = 11.
  CHIP_TYPE_CC1312 = 12
  CHIP_TYPE_CC1352 = 13.
  CHIP_TYPE_CC1352P = 14]"
  指定
  "C:/.conan/6kvzh_ig/1/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/chipinfo.h
  第357行)

供您参考、我将尝试打开 TCXO。 使用较新版本的 SDK 对 TIDA-010024进行编译、从而打开 TCXO 组件的目标

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店