请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00555 大家好!
我正在为逆变器设计隔离式电流和电压测量板、并想使用与 TIDA-00555类似的方法。
我有一些与此相关的问题:
TIDA-00555设计是否可用于测量高达1.2kV 的电压范围? 如果不是、可以通过哪些改变来实现这一点?
TIDA-00555会隔离各个电流测量通道、这是为什么呢? 为什么不隔离电压通道(U、V 和 W)? 这种隔离意味着对运算放大器使用单独的电源轨。
能否使用直流/直流转换器模块、而不是 TIDA-00555中使用的电源? 由于 TIDA-00555中的电源使用定制的变压器、因此该怎么办?
谢谢!