请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSpice-for-TI 主题中讨论的其他器件:LM76005
您好!
我正在使用 PSpice 或 TI、当我尝试使用 LM76005和双 LISN 对 EMI 进行仿真时、我在仿真中遇到了一个问题。
我采用了参考设计、并在电源的+和-行上添加了一个 LISN。 但是、降压转换器的输出变为-10.23V、这是我的电源负极。
如果我将 GND (0)节点放置在 LISN (LISN_MINUS)的负极上、并重新启动仿真、则输出电压为3.3V、如所示。
您有什么建议让我也把 LISN 用于负电源线吗?
谢谢!
此致、
Nico