This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050063:LTSpice TIDA-050063未正确运行

Guru**** 2199010 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011, TIDA-050063, UCC27517, TPSI3052-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1236789/tida-050063-ltspice-tida-050063-does-not-run-correctly

器件型号:TIDA-050063
主题中讨论的其他器件: UCC27517、TLV7011、 TPSI3052-Q1

团队、您好!

代表我的客户发布:

我们正在开发800V 电动汽车预充电级。我使用参考设计 TIDA-050063来创建它。

在了解系统的运行情况后、我尝试使用 LTSpice 集成比较器 TLV7011和栅极驱动器 UCC27517来进行仿真。 好的、我下载了两个 Spice 模型。 然而、5V 和15V 基准电压是由电压源产生的。 NMOS 是来自 LTSpice 数据库的模型。

主要思路是复制参考设计文档中提供的结果。 不过、由于未通过建议的电路(ActiveSSR_NoDiode.asc)很好地生成 PWM 信号、因此我的结果不正确。

我做了几次测试来尝试找出问题所在。 一方面、我测试了在未加电的情况下生成的 PWM 信号(ActiveSSR_PWMGeneration_DriverComparator.asc)。 另一方面、我使用来自 PWM 电压发生器 (ActiveSSR_PWMGeneration.asc)的虚构 PWM 信号尝试了电源转换器。 先前的两个测试都能正常运行。

附件中有仿真模型和集成电路模型、支持即插即用。

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_05006-LTSpice.rar

此致、

雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我已将您客户的问题转发给 该参考设计的开发人员、请继续关注其答案。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:

    抱歉、我们目前不支持 LTspice 模型。 我们支持可 在此处下载的 PSpice for TI。  

    有关 PSpice 中的有源预充电设计、请参阅随附的: e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_050063_5F00_Pspice-_2800_1_2900_.zip

    以下是仿真输出:

    请确保在仿真设置中选择了以下选项:

    1. 请启用 自动收敛
    2. 请  从库配置文件中删除 nom_pspti.lib、并添加了以下内容。 TPSI3052-Q1的.lib 文件可从    SLVMDV1C.ZIP 中的产品页面下载

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师